媒体报道

筛选条件:

255 匹配:

匹配 217 - 240 255

在产业集成发展思路下,工业4.0的宏伟蓝图正日渐清晰,其数字化与网络化的特征在智能制造的众多行业中得以体现于实践。如果将智能制造视为一个活跃健康的生命体,将汇集生产、物流和管理的各项信息数据流视作其脉搏,这种制造系统的“脉搏”,不仅反映生产状态,评估企业能效,还可以追溯产品质量,实现柔性制造,被视为衡量制造企业先进程度的重要参考。传感与识别是制造现场的数据起点,除去精度高、速度快、体积小与可靠性高等传统考虑之外,智能化浪潮正推动着传感与检测领域的创新,SICK无疑是这场创新竞赛中的佼佼者。... 更多内容
最近什么综艺节目最火,当然非《奔跑吧兄弟》莫属。在乘坐地铁时,你总能看到“跑男”的广告牌;在地铁、公交的移动传媒中,你也能看到“跑男”的宣传片;在户外的广告栏里,你还是能看见“跑男”的宣传海报。“跑男”有多火,就不用我再介绍了吧。“跑男”七位MC成员各有特色,他们鲜明的个性为自己吸粉无数,小编也不例外,作为王祖蓝的“脑残粉”,相信很多人和我一样,都是被他的小身材迸发的大能量所折服。 ... 更多内容
作者:Martin Schenk博士,SICK公司 (Reute) 识别与测量部条码/RFID/视觉产品营销总监 最近几年,自动识别任务的发展突飞猛进,而且在迈向工业4.0的道路上依然势不可挡。同样,三种主流识别技术(RFID、图像式条码阅读器和激光条码阅读器)也在不断进步。这两种发展潮流汇而为一,激发出持续增长的一系列解决方案。为此,针对特定应用的技术要求和经济架构进行考虑和评估找到最佳解决方案,就变得至关重要。 ... 更多内容
德国西克 (SICK) 公司近日宣布,microScan3安全激光扫描仪荣获表彰杰出设计质量、且享誉全球的“2016年度红点产品设计大奖”。此次参赛产品和创新发明约5200件,来自57个国家和地区。评审委员会对所有参赛产品和创新一一进行了评估。红点设计大奖旨在表彰那些通过杰出设计方案脱颖而出的产品,是业内人士梦寐以求的荣誉奖项。经过层层筛选,西克 (SICK) 公司凭借安全激光扫描仪脱颖而出,摘得“产品设计大奖”。 西克... 更多内容
中国国际机器人展览会CIROS 2016将于7月6日至7月9日在上海国家会展中心举办,机器人作为近年的热门话题,被称为制造业进入工业4.0的必备“神器”,受到了社会各界的高度关注。   西克作为全球领先的传感器公司,是德国工业4.0 战略最早的参与者和拥护者,岂能错过这个中国第一,也是唯一的机器人领域全产业链专业展览会,SICK将籍此机会向各行业客户全方位地展示传感器领域的创新成果。     本次我们与新时达机器人合作, 展出具有智能识别功能及安全防护功能的单电缆机器人系统。 西克在机器人系统上安装了EKM36伺服反馈编码器、C4C安全光幕、S300安全激光扫描仪、RE磁性安全门开关、RFU620无限射频阅读器、PIM60视觉传感器、TRISPECTOR三维视觉传感器、GTB2S超迷你型光电传感器等, 一系列西克传感器协同合作, 促使机器人完成特定任务——机器人根据观众进入不同的区域从而在待机模式、欢迎模式、慢速模式及猜牌模式中灵活切换。 机器人是否能猜对牌?其猜牌的逻辑是什么?这些模式切换又是如何应用到实际生产中,从而促使机器人完成搬运、码垛、装配等作业? 智能传感器如何助力工业机器人实现智能化? 欢迎莅临西克展位,您将可以找到专业答案。   除此之外,我们还将展出3D智能相机应用解决方案、采用HIPERFACE... 更多内容
当“Made in China”遍布世界各地,中国制造如何在后金融危机时期的全球产业结构大调整中站稳脚跟?几年前,我国提出了“推广中国标准,唱响中国装备”理念。然而,相比“唱响中国装备”常常见诸报端,“推广中国标准”却是低调默默推进。   2016年5月10日至11日,全国工业机械电气系统标准化技术委员会四届三次会议暨2015年年会在南京举行。会议由北京机床研究所主办、国家机床质量监督检验中心承办、广州市西克传感器有限公司协办。... 更多内容
——SICK在2016汉诺威工业展上取得圆满成功 在2016年汉诺威工业展上,SICK公司展出了多种满足前瞻性应用的创新传感器解决方案,并打出了“Industry 4.0 Ready”的口号。作为工业传感器领域的技术供应商,SICK公司充分展示了智能传感器数据的广泛应用领域:从高度集成、复杂的云端网络服务、实现物流透明化的车间现场监控系统到自主机器人控制等。 汉诺威工业展是全球最大的工业展览会,吸引了来自全球各地的3342位展商。在本届展会上,SICK公司推出了多项有助于实现工业4.0的技术,彰显了自身在该领域的驱动者地位。除了公司特有的智能系统和传感器之外,公司还展示了多项与研究机构及工业伙伴的合作案例。这些联合参展的整体解决方案均带有工业4.0的共同特征,吸引了大量参观者。 其中,人与机器人协作演示尤为抢眼。在该演示中,机械手要从参观者手中拿走一个玻璃杯。机器人通过玻璃杯上粘贴的RFID标签读取并自动执行玻璃杯上的打印任务。整个演示台采用microScan3激光扫描仪进行人身保护,机器人可在不加防护栏的状态下工作。在机器人运行过程中,一旦有人靠近机器人一定距离,机器人的运动速度会放缓;若继续靠近机器人,则机器人会完全停止运作。 同时,本次展会还首次展示了一种通过RFU65x... 更多内容
国际邮政和包裹行业展览会(POST-EXPO 2016/THE PARCEL SHOW 2016),为世界邮政、包裹和快递企业的全球盛会,于2016年5月24号至26号移师香港举行,西克将籍此机会向各行业客户展示一系列创新的产品和系统解决方案。 当中最让人惊艳的非“物流综合应用输送线”莫属。短短两米多的模拟输送线展示了西克多款拳头产品, 真实地反映了西克产品的强大性能。 只要您莅临西克展位,将可看到VML体积测量系统、CLV650一维条码阅读器、V2D654R二维条码阅读器、CLV690条码阅读系统、RFU620超高频RFID读写器、G6迷你型光电传感器以及G10小型光电开关等相互协调运作。另外,我们还将展示输送分拣解决方案,... 更多内容
DBS系列编码器,俗称“旋风系列”,是SICK在全球最畅销的产品系列之一,在电机驱动、包装印刷、机械制造等行业都打下了坚实的应用基础。面世以来经过不断的改良与创新,目前“旋风”家族涵盖了DBS36/50和DBS60增量旋转编码器,以及DBV50测量轮编码器系统,DBS风暴正式来袭! DBS系列具有丰富的功能,稳定的质量,高性价比以及齐备的配件,完全满足国内市场的客户需求。新一代DBS36/50系列增量型编码器以其灵巧的设计和优异的品质广泛适用于各种领域。为了让大家更深刻了解该系列,现推出“DBS风暴来袭”活动,如果您想现场感受我们的DBS系列编码器,免费进行产品试用/试安装,请致电我们的客服热线4000... 更多内容
迈向健康环境的关键一步 关注全球变暖和温室效应使得采取行动迫在眉睫。在世界各地,与排放有关的行业和地区都正在将减排提上日程,当然,最完美的解决方案是防止有害物质和环境污染的产生。现在关注的焦点集中在存在过度能源消耗的地区和主要的城市工业中心。这些最后汇集为一个共同的目标:关注气候变化,保护清洁环境。 许多国家都有可持续的,环境友好的温室气体减排的立法依据,以及与污染物排放有关的法律法规。这些法规涵盖了技术规格和系统运行模式,以及详细介绍允许的污染物限值的技术说明。此外,还制定了允许使用监控测量技术的规定。重点在于工业设施的前瞻性的规划及其排放的连续监测。为了实现排放最少化的目标,要求可靠的确定上述重点并进行定量和定性的分析。 西克凭借几十年的经验,成为世界上该领域唯一的具有各类排放监测技术的制造商。西克采用创新技术和成熟的测量原理确保提供面向未来的解决方案——即使面对不断增加的环境和安全要求。 分析技术和原理 气体分析技术 安装方式分类 原位式(in-situ)气体分析 由于采用了西克的原位式(in-situ)监测创新技术,测量装置能够直接安装在气体管道上。这种装置具有维护要求低,反应时间短的特点。 抽取式气体分析 西克的抽取式气体分析仪具有广泛的用途。部分样气经取样探头从烟道中抽取出来,经过处理和调节后送至恒定条件下的分析仪模块。从抽气到处理分析的整个气体处理都是为监测任务优化设计的。 西克可提供两种型式 对穿式(双侧安装)... 更多内容
2016,  迎来了 SICK成立70周年,  也迎来了SICK 全球官方网站迈向一致的重大里程碑。5月12日,全球统一的SICK官网中国版终于要来了! 为确保我们的官方网站展现给客户统一的品牌形象、统一的网站导航模式、统一的功能和产品选型指南,SICK德国总部在2014年便启动了Webellence项目,旨在让客户无论在世界任何地方,看到的内容都是基本一致的。 ... 更多内容
众所周知,可见蓝光对超黑色物体(例如太阳能硅片)的检测效果要较可见红光更好,所以,SICK也在可见光传感器中发展蓝光光源。随着W2S-2的面世,SICK也与时俱进地推出蓝光的升级版本,客户可按照生产需求进行选择。 针对W2S-2蓝光型号对不同物体的检测距离,我们提供了对带有防反射涂层的蓝色太阳能硅片、光滑金属表面以及透明物(例如透明屏幕平板)/ 无背景时的参数,为客户提供丰富的选型参考数据。 详情请点击:W2S-2迷你型光电传感器... 更多内容
Waldkirch, April 20, 2016 – Now in its 70th year of doing business, the SICK Group is continuing its success story. The company, which was founded as a one-man operation by Dr. Erwin Sick in 1946,... 更多内容
安装更换就是如此简单! 全新一代IQ40 ( IQG系列 )接近开关正式上市! 规格为40mm*40mm的方形接近开关应用普及程度极高,覆盖众多行业如汽车,物流,机械制造,建材设备,楼宇自动化,食品包装行业等等。为更好满足如此众多行业的巨大市场需求,SICK推出自主研发的全新一代IQ40 (IQG系列)接近开关,加入ASIC技术,并在检测距离,工作温度以及防护等级等多项参数上全面提升。加入SICK独创的一键式按钮使安装和更换变得更简单。 ... 更多内容
——安装灵活且简单 DBV50 Core是一种用于测量直线运动的测量轮编码器系统,它由一个DBS50 Core增量旋转编码器、一个周长200mm 的铝制测量轮和一个弹簧预紧的机械臂构成。 DBV50 Core的最高分辨率为0.08 mm/脉冲。弹簧机械臂的最大弹簧行程为14 mm,最大弹力为21 N,并且弹簧预紧力非常容易重复设定。弹簧配有行程限位器,可防止过载。编码器可安装在弹簧机械臂的任意一侧,并且安装的方位可以旋转;电缆可根据具体应用要求进行布线。 这种测量轮编码器提供多种电气接口、连接方式和分辨率。十分适用于下面各种生产领域: 在仓储物流及机械工程领域的直线运动应用中测量位置、速度和距离... 更多内容
从世界上第一套安全光幕发明到现在,SICK安全光幕经历了60余载。为了方便客户选型及设备集成,SICK的第六代安全光幕系列deTec迎来旗舰型产品。在继承deTec4基本型,deTec2基本型的简易安全等特点之外,新产品更具有模块化,可视化,功能化增强,将全面覆盖现有C4000系列70%的应用,成为安全光幕新主力军,进入安全新高度! deTec4旗舰型安全光幕首次采用系统插头设计,可根据不同功能DIY您的光幕。同时,它的保护距离高达21m且自动测距,集成激光对准辅助装置,4个LED对光指示让光幕调试快速安全。 ... 更多内容
 SICK首款增量型安全功能编码器DFS60S Pro正式上市! DFS60S Pro安全编码器是SICK首个经过认证的高端增量型编码器,采用功能安全技术。在固定和移动式安全应用中,使用DFS60S Pro安全编码器可轻松实现安全功能。这节约了大量的时间和费用,特别是编码器配合SICK驱动监控器使用时,优势更为显著。  移动应用 在任何要求安全运动的应用场合,DFS60S... 更多内容
 深秋的上海已有习习凉意,西克(SICK)在上海西郊迎来了行业创新研讨会第二波——主题为“开创行业新标准”的驱动与控制行业创新研讨会。 ... 更多内容
 想要更长吗?检测距离更长的长距离接近传感器 IME 3x 上市了! IME 3x 接近传感器为SICK自主研发的全新产品系列,可实现更远距离检测(最远38mm),延续IME的多项优异技术,如成熟的热熔胶浇注技术,更小温度偏移,绝佳抗震性等等,同时极具性价比的产品定位,能更好满足客户对接近开关多样性的选择。 IME 3x 适用于更长距离检测的通用应用,如输送线、仓储、包装、机床。同样的检测距离情况下,可以检测更细小物件,螺帽,线缆。针对衰减较大的金属(如铝,铜,不锈钢),可实现更远距离检测。同时也可代替部分检测距离衰减为1的接近开关应用。... 更多内容
 亲,即日起至10月13日,来西克中国官网进行IAS 2015(工业自动化展)预登记,即可获赠参观证(价值30元),还有精美礼品一份。 西克展台:上海 国家会展中心 5.1馆 靠近22号门 ... 更多内容
 尊敬的顾客:  西克作为全球领先的创新型企业,一直致力于产品的升级和改进。在此我们非常高兴地宣布,DBS 系列编码器已经完成了以下升级。所有的改进均不会降低产品的性能或者限制产品的使用。目前DBS 产品的生产已经逐步切换为新的设计,可能会有在一段过渡期内的新旧产品同时存在的情况,使用同一个货号。如有问题请随时联系西克工作人员。  1. 外壳尺寸缩短:  涉及型号:DBS36E;DBS50E。  新的外壳比原有设计更短,出线形式改进,更易于安装在狭小的空间内。   ... 更多内容
2015-9-2
 ——考虑周全的气缸开关  SICK磁性气缸开关家族又添一新成员——MZT7 & RZT7!SICK作为非气缸制造商,已为全球众多气缸厂商品牌及OEM客户(包括汽车,电子,包装,机床等行业)提供多种解决方案。总结多年气缸开关研发和推广的丰富经验,SICK推出全新系列 MZT7 & RZT7。气缸开关 MZT7... 更多内容
——更经济通用的方型接近开关 SICK接近开关又一新成员IQE横空上市!万众期盼的IQE作为SICK自主研发的全新方形接近传感器,定位为更经济的接近传感器,产品设计考虑众多通用性的问题,以最大程度地适用于市场上绝大多数行业的对小尺寸方形接近开关的简易要求,尤其在包装、纺织、机床、橡胶等行业。 IQE作为一款定位更经济更通用的接近开关,但并非意味着简单而普通。IQE集多项优异特性于一体,遥遥领先于同级别的任何品牌型号。  ... 更多内容
 CeMAT-signup亲,即日起至10月8日,来我们西克中国官网进行CeMAT2015(亚洲国际物流技术与运输系统展览会)展会预登记,成功登记即可获赠今年CeMAT参观证(价值30元,须主办方确认登记信息),还有精美礼品一份(凭预登记确认邮件,在展会期间到SICK展台领取)。... 更多内容

匹配 217 - 240 255