SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

167 匹配:

匹配 25 - 48 167

在倾斜旋转器的帮助下,不但可以更准确地执行挖掘作业,还可以实现非常精细的移动。为了测量和引导移动,制造商 SMP 选择了 SICK 的 CANopen 绝对值编码器 AHM36。... 更多内容
多年来,荷兰 Klebo Technics B.V. 公司的机械工程师一直以其在超声波焊接机及组件方面的丰富专业知识而闻名。但这并非全部。“我们的客户通常是因为超声波应用而找上我们,但很快他们就会发现,我们在机器、模块和设备制造领域还能提供更多服务。”总经理 Johan Klein Leetink 说。在他旁边的是:用于生产新型太阳能电池板的机器人引导系统 PLOC2D。... 更多内容
西克在中国耕耘30年,积累了很多的客户,也得到众多客户的认可。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。 ... 更多内容
为确保植物以理想的状态生长,在苗圃或园艺中心,重达 10 kg 的盆栽需要每天定期移动和重新摆放。这是一项艰巨而费力的工作。颇具远见的法国 Instar Robotics 公司的 Pierre Delarboulas 和 Adrien Jauffret 为此带来了转机。他们的自主机器人“Trooper”负责搬运盆栽,为园艺行业的自动化做出了贡献。3D 激光雷达 MRS1000 能够在恶劣环境中确保准确导航和环境监测。... 更多内容
人工智能无处不在——但如何才能在复杂的图像处理任务中有效利用人工智能,让质量管理从中受益?AI 能否让图像处理技术变得亲民?... 更多内容
自动叉车为 Ostendorf Kunststoffe GmbH 的物流链提供支持,承担了繁琐、重复和缺乏吸引力的室外作业。遇到的第一个挑战就是如何在室外区域实现安全高效的自主运行。然而,在三位经验丰富的工业自动化专家(叉车专家 Linde Materialhandling、自动化专家 Götting 和工业传感器市场引领者 SICK)的通力合作下,最终成功实施了这个深思熟虑的传感器方案。... 更多内容
随着全球对可再生能源需求的日益增长,全球太阳能和光伏产业正成为发展势头强劲的新兴行业。而在国家对于太阳能光伏行业的长期投入以及政策支持下,国内早已拥有相当成熟且规模化的相关产业链,并已成为全球太阳能光伏设备的主要制造中心,持续为全球的可持续发展做出贡献。... 更多内容
随着“工业元宇宙”的出现,工业自动化正在经历一场巨大的变革。“工业元宇宙”是一个用于开发、测试和训练人工智能 (AI) 的虚拟 3D 环境。这是工业领域持续数字化的前提。3D 平台和工具等新技术正在改变价值链,推进一种全新的联网形式。仿真技术将在这些虚拟环境中发挥关键作用,因为它能够在产品进入现实世界之前对其进行训练或验证等。利用这些可能性,SICK 还可为客户提供完善的服务和咨询,从而开发更多的智能服务和应用,支持生产或物流中的仿真等应用。  ... 更多内容
全球垃圾处理产业也必须减少温室气体排放。世界上大部分垃圾仍在以受控或不受控的方式进行填埋。垃圾焚烧发电站是生物碳循环的一部分,其会排放生物和化石二氧化碳的混合物。燃烧化石燃料时释放的碳已在地下封存了数百万年,而燃烧生物质释放的碳则是生物碳循环的一部分。 本次推出的是我们脱碳系列主题文章的第六部分,聚焦垃圾处理。... 更多内容
农业面临的挑战包括资源和耕地稀缺、气候变化、劳动力短缺、安全要求不断提高以及世界人口不断增长,同时还要尽量减少单调而繁重的作业。科技在农业领域的应用可能成为提高粮食生产效率的关键。为确保食品安全,必须在提高生产率的同时减少水、化肥和杀虫剂等资源的使用。为了实现土地的双重利用,农业光伏系统被用于葡萄园、果蔬和农作物种植园以及牧场。由此可在产生可再生电能的同时种植作物。为此利用了合适的传感器来监测天气和生长条件,以优化作物生长和作物保护。... 更多内容
在全球科技飞速发展的浪潮中,半导体行业正迎来前所未有的机遇与挑战。作为现代电子技术的核心,半导体在通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域都有广泛应用,是推动科技进步的关键力量。然而,随着半导体市场的竞争日益激烈,如何提高生产效率、确保产品质量以及降低成本成为了摆在企业面前的重要课题。... 更多内容
金属制造业和矿业的碳足迹约占全球碳足迹的 8%。钢铁工业尤其会产生大量的 CO2,因为 70% 的煤和焦炭被用于高炉炼钢1。目前,每生产一吨钢就会产生 1.85 吨二氧化碳2。在矿业和炼钢厂使用替代燃料将有助于减少排放。下文将介绍如何实现这一目标,以及 SICK 的哪些传感器可为这些过程提供支持。... 更多内容
数字化革命如火如荼。不足为奇:自动化流程结构不仅意味着成本的大幅节约,还能提高生产率和透明度,甚至让人工流程也能从中受益。这对包括 JentnerGroup 在内的许多行业参与者来说,具有巨大的吸引力。在寻找能够使工作流程自动化,同时还能跟踪所有相关流程的方法时,公司寻觅到了 SICK 的 Tag-LOC System。该系统专为实时定位和跟踪物料、载体和地面运输工具而开发。... 更多内容
对许多应用领域的用户而言,一边翻阅厚厚的手册和资料,一边配置传感器,这并非易事。再加上不同的漫反射光电传感器适用于不同的应用和用例,因此需要大量的知识,更是增加了复杂性。... 更多内容
优化的流程可确保工作更加顺畅,提高生产率,助力公司成功。EDEKA 非常清楚这一点。作为食品和饮料行业的代表,该公司发现在货物入库等方面存在着巨大的改进潜力:具体来说,货物被装在来自不同制造商的托盘上由卡车运送,这些托盘分别属于托盘押金和托盘共用系统。对入库的押金托盘进行人工分级需要投入大量资源,因此存在着不容忽视的错误隐患。为了避免由此产生的成本、节省资源并提高流程质量和透明度,EDEKA 与 SICK... 更多内容
实现物流过程自动化,减轻员工负担,同时提高效率、灵活性和安全性——剃须刀制造商 Wilkinson Sword 借助移动机器人实现了这些目标。GESSbot 配备了先进的传感技术,确保在所有加工流程中安全地移动锋利的货物。... 更多内容
作为锻造技术中心,卡芬堡 Krenhof 公司拥有数十年的丰富经验。这家奥地利公司为汽车、航空航天和建筑等行业提供锻造产品。公司采用了能够承受锻造厂极端恶劣条件的先进技术。其中就包括 SICK 公司的激光扫描仪系统和成熟的软件解决方案 Heitec Systemtechnik。它们共同告诉机器人要抓取的确切位置。... 更多内容
从机械指令的规定上看,风力发电站属于机器,因此必须满足有关系统安全的法律要求。这一点尤为重要,因为机舱和转子均重达数吨。在这些部件上执行维护作业的人员必须受到保护,以免被移动的部件所伤害。凭借在安全领域数十年的丰富经验以及广泛的风力发电站安全传感器产品组合,SICK 已为能源转型做好准备。经过认证的全球安全专家网络可对风力发电站进行风险评估、规划和验收,从而确保合规。... 更多内容
在保加利亚 Tsarimir 工厂发生火灾后,Liebherr-Transportation Systems 只用了六个月就重建了两条生产线,同时还完成了重大升级。从规划到工厂建设,Liebherr-Transportation Systems 奥地利公司的专有技术和 SICK 奥地利公司的安全专业知识发挥了重要作用。... 更多内容
专注于户外安全防护的outdoorScan3安全激光扫描仪在2023年10月份迎来了上市以来最大的批量订单——将应用于上海振华在沙特NEOM新城码头的30台轮胎吊项目,并在去年已经在意大利的MCT港口的岸桥设备上(STS Machine)率先被采用。... 更多内容
合成燃料将在航空和海运业中发挥核心作用。然而,这些新型燃料也会产生新的燃烧排放物。SICK 的传感器技术能够可靠地测量这些排放物。本次推出的是我们脱碳系列主题文章的第四部分,聚焦航运。... 更多内容
Orfer Oy 是芬兰食品行业包装和自动化系统的领先供应商。其与 SICK 共同打造的 3D 视觉解决方案可确保包装机器人正确识别和包装所有面包。... 更多内容
2023年高工锂电年会已于近日圆满落幕,西克作为参展商之一,积极参与并呈现了西克在锂电池制造环节的自动化技术与智能解决方案; 如今,锂电行业依旧保持着快速发展的活力与动力,同时也面临着挑战;未来西克也将持续深耕锂电行业,用出色的智能传感技术助力锂电行业发展。... 更多内容
装满沙拉三明治或鹰嘴豆泥的容器在传送带上一闪而过。目前实际生产了多少,还差多少才能完成所有订单?奥地利“NENI am Tisch”公司的专家们想要知道准确答案。关键就在 SICK 的传感器技术。... 更多内容

匹配 25 - 48 167