SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

167 匹配:

匹配 1 - 24 167

于变数中知前路2025 年是充满挑战与动荡的一年。并非事事如预期,有些事情对我们来说是个考验。我们克服了前所未见的阻碍。未知的情境催生了可行的理念,更开启了我们认知世界的新视角。于挑战中破局,在不确定中开新。 越是面对紧张局势,越能定义我们的特质。贯穿2025年所有成就的,正是我们始终如一的自我严苛要求、敢于突破的创新精神以及在艰难条件下砥砺前行的决心。2026 年必将带来新的变革与转折点。我们将携手客户与合作伙伴,以... 更多内容
Emergency Brake Assist (紧急制动辅助系统)在严苛工作环境中主动减轻工作负担 工程机械制造商 BOMAG为其重型双钢轮压路机配备了 SICK 的制动辅助系统 Emergency Brake Assist*。该系统可防止人员与基础设施发生碰撞,专门按照机械设备型号和具体应用场景而定制,在技术上目前处于市场领先地位。业界对这项创新的安全解决方案给予高度评价。... 更多内容
2025-11-3
ROBOTTI 如何运用雷达技术进行田间耕作诸如 Agrointelli 公司 ROBOTTI 系列的农业自主机器人,正推动农业向智能化、可持续化和高效化转型。然而,为了在变幻莫测的户外真实环境中实现安全可靠的运行,必须采用稳定且经过验证的传感技术。Agrointelli 最终选用了SICK 公司的 safeRS3 雷达传感器——不仅获得了可靠的障碍物检测功能,还获得了更多优势。在此了解如何通过紧密的协作、灵活的集成工具与成熟的安全技术加速... 更多内容
Agricobots 如何推动户外移动自动化的发展移动式工程机械在农业领域的应用日益普及。对企业而言,越来越难以招募到愿意在自然环境或充满挑战且危险的作业场景中进行工作的员工。因此,尽管需要控制投资成本,但行业中各企业对自动化的需求仍在持续增长。除购置成本外,企业还需要能够同时满足当前及未来发展需求的车辆。SICK 与成立于 2022 年夏季的创新型初创公司 Agricobots的协作为 Atomatika... 更多内容
多线激光雷达技术助力严苛工况下的物体检测 在地下隧道中,防撞至关重要。然而,基于图像的解决方案存在局限,因此 METALLIANCE (CORAIL-TUNNELIER) 在其即将开展的土方工程中采用 SICK 3D LiDAR 激光雷达技术进行障碍物检测。... 更多内容
Visionary AI-Assist 可降低移动机械设备在严苛作业环境中的碰撞风险 在物料运输或移动的任何场景中,机器、车辆或障碍物之间均存在不容忽视的碰撞风险。‌若发生此类事故,不仅会造成高昂的成本损失,还会严重干扰生产流程。SICK 通过 Visionary AI-Assist 开发出了基于 AI 的解决方案,可以有针对性地准确检测存在碰撞风险的物体和人员,并及时发出警告,从而更大限度地降低碰撞风险。... 更多内容
基于人工智能的机器人卸垛技术   在工业自动化领域,一场革命正在悄然发生:现实世界与虚拟世界的融合。SICK 凭借其众多传感器解决方案引领行业方向。其中最具代表性的是已成功应用两年的 PALLOC:这款基于人工智能的机器人引导系统目前用于卸垛操作,未来还将应用于码垛领域。... 更多内容
关于新机器人标准 ISO 10218 的访谈   随着自动化程度不断提高和人机协作(HRC)的普及,机器人安全正变得愈发重要。随着 ISO 10218 标准的修订及实施,国际安全标准现已全面完成现代化升级。我们与 SICK 公司的同事 Markus Bechtel(机器人及安全解决方案应用工程师)就核心的更新内容进行了探讨。... 更多内容
采用定制化机器人技术及软件的印刷电路板测试  在电子制造领域,每一分钟都至关重要。PT-Elektrik 对此深有体会,因此决定采用前沿的机器人技术和创新的软件解决方案来优化其质量管理流程,以满足更高的要求。sBot Speed URCap 安全系统不仅能够提升效率,而且能够提高安全性。... 更多内容
电池电芯制造中电极盒的高度测量     在电池电芯制造的电池堆设备中,确保电极处理过程的可靠性至关重要。SICK 与一家知名研究机构合作开发出基于 OD200 位移传感器的电极盒高度测量解决方案。这一解决方案得以实现,得益于 OD200 在精度和测量值稳定性方面为该应用带来的诸多优势。... 更多内容
在工业自动化领域,光学符号识别 (Optical Character Recognition = OCR) 与工业图像处理解决方案的整合,有效促进了质量管理的发展。这种强大的组合借助 Quality Inspection 工具的准确性和经过人工智能预训练的光学符号识别 (OCR) 技术所带来的高读取能力,为效率和测量精度树立了新的标准。... 更多内容
工业图像处理解决方案让机器“眼观六路”,从而通过机器视觉解决方案辅助甚至彻底取代人工检测任务。这项技术在众多行业和应用中服务于生产流程的自动化。 人们经常会有这样的疑问:究竟是需要 2D 机器视觉解决方案还是 3D 机器视觉解决方案?按需选择才是关键——本文将探讨这一问题,并提供正确使用该技术的操作指南。... 更多内容
电池生产中内嵌的质量管理是当前复杂工艺中,需要同时满足市场刚性需求与严苛要求的关键。这适用于不同的电池生产阶段:电极、电芯、模组和电池组以及拆卸和回收。始终关注设备整体效率 (OEE/GAE)。将传感器、视觉相机或检测系统等合适的硬件与基于人工智能的软件相结合并发挥着重要作用,用于分析工艺流程中产生的相关质量数据。 ... 更多内容
十余年来,SICK 致力于为高要求的电池生产领域开发创新安全解决方案。在这次访谈中,SICK 资深安全专家 Clifford Cox 深度剖析了行业面临的最大挑战与最新趋势,并阐释了现代传感器与自动化技术如何提升高度自动化生产过程的安全性,以及为预防事故与人员伤害所必须采取的措施。... 更多内容
要使自动化发挥作用,机器和设备中的某些部分也必须能够自动运转。但运转本身还不足以满足需求。只有在运转受到控制、监控并且可重复地可靠执行时,机器人、机床和包装机、地面运输工具和输送系统才能按照需要发挥作用。编码器承担的正是这项任务,它通常集成在电气驱动系统中,无法看到:它们确保自动化系统中的机器运转能够得到可靠控制和准确调节。... 更多内容
在电动汽车生产过程中,火灾风险不容忽视。由于风险可能源自单个零部件,因此必须进行严格监控。SICK 与红外热成像仪制造商 FLIR 密切合作,开发出融合现代热成像与扫描技术的组合方案,为汽车制造商提供了合适的解决方案。... 更多内容
在电动汽车电池及储能系统的复杂生产工艺中,很多工位处均需要传感器。这些传感器既能够输出工艺控制信号,又能够实现装配工位的安全防护,并且执行集成式质量管理工作。SICK 为设备制造商及设备运营商一站式提供全品类传感器,显著提升电池生产的工艺控制精度、安全性、质量及生产效率。 ... 更多内容
西克始终秉持着技术至善这一理念,持续在研发领域不断投入,用创新的智能传感技术,为您的制造和物流赋能、助力您的数字化转型。 ... 更多内容
SICK 在电池生产质量管理领域持续提供解决方案逾十年。SICK 利用所积累的技术经验,正与欧洲电池制造商展开合作。此举旨在推动欧洲在作为关键战略的电池市场实现技术追赶。... 更多内容
物流的数字化需要创新的方案才能将效率、透明度和安全性提升至新的高度。thyssenkrupp Rasselstein 工厂在这方面取得了成功,并且令人印象深刻:使用先进的软件和传感器技术,突破物流瓶颈并构建了高速物流网络。而高效准确的 SICK LiDAR 激光扫描仪是提供可靠实时数据的基础,并且可以无缝整合性能强大的 IdentPro 内部物流软件,实现仓库物流过程的透明化。... 更多内容
物流企业看到了对更快速、更可靠投递包裹的持续性需求。为了满足客户需求的同时提供出色的性能,DB Schenker 决定对挪威的五个基地进行现代化改造。其中包括实现一套新的 DWS-Systems (Dimensioning-Weighing-Scanning)(尺寸测量 - 称重 - 扫描系统),它可以提升读取率、提高吞吐量、减少耗费时间的手动工作步骤。挑战在于,要找到一套可靠、具有成本效益、满足各个基地不同要求的传感器解决方案。SICK... 更多内容
在数字化转型的浪潮中,机器视觉正成为智能制造的关键。 SICK,作为传感器智能的领导者,现诚邀您加入我们的视觉系统集成商团队,共同探索视觉技术的无限可能。 ... 更多内容
当思想开放、勇于实践的人们走到一起时,最好的创意就诞生了。今年,我们与同事、客户和合作伙伴一起,造就了诸多灵感闪现的时刻。 凭借激情、团队精神与不断开拓创新的意愿,我们迎接了今年的特殊挑战。我们将与客户和合作伙伴一起,继续开拓创新,用科技造福人类。 ... 更多内容
世界变幻莫测,日新月异。社会与工业领域的这种变化正伴随着数字化进程不断地加剧和加速,同时也改变了生产领域的功能安全。这就是为什么 SICK 的创新整体解决方案 Dynamic Safety 会引起业界的关注。安全系统&服务业务单元负责人 Benjamin Heimpel 和光束系统业务单元负责人 Patrick Vollmer 深信,Dynamic Safety 将突破以往的限制。正如安全专家在采访中解释的那样,安全问题成为了合作与共存任务的真正“Game... 更多内容

匹配 1 - 24 167