准确为本,臻于至善

2025-8-5

电池电芯制造中电极盒的高度测量    

电池电芯制造的电池堆设备中,确保电极处理过程的可靠性至关重要。SICK 与一家知名研究机构合作开发出基于 OD200 位移传感器的电极盒高度测量解决方案。这一解决方案得以实现,得益于 OD200 在精度和测量值稳定性方面为该应用带来的诸多优势。

OD200 是一款微型短扫描范围激光距离传感器。对于用户而言,这款创新的距离传感器明显高于现有的市场标准,正如客户所证实的:“凭借全新开发的配备高动态接收单元阵列的测量核心和经过优化的光学系统,OD200 微型位移传感器实现了以往仅高端设备才具备的坚固性与可靠性。因此,它可确保较高的测量值稳定性、可重复检测以及出色的开关性能。” 

在电池电芯制造的电池堆设备中,这一过程步骤尤为关键——因为在电池电芯制造的电池堆设备中,如何通过自动夹具安全可靠地处理电极,是一项重大挑战。在抓取顶层电极时,真空夹具须实现准确悬停定位。OD200 负责实时测量电极堆垛高度。此外,该方案的关键优势还在于传感器易于集成、易于调整以及运行时维护成本低。

 

OD200 offers many advantages in terms of precision and measurement stability
OD200 offers many advantages in terms of precision and measurement stability

 

直接在电极表面进行点测量:准确、可重复、可靠

在 SICK 向研究机构展示 OD200 传感器后,使用光电传感器进行高度测量的初步构想被迅速摒弃。客户证实:“OD200 是一款独立式完整设备解决方案,无需反光板且易于调整,”,并补充道:“该传感器能在夹具抓取电极的准确位置对电极表面实施点测量,因此电极的弯曲程度无关紧要。而且在几乎任何方向角度下均可实现,确实令人印象深刻。”

 

The compact OD200 displacement sensor delivers precise micrometer-range distance measurements—even on challenging surfaces
The compact OD200 displacement sensor delivers precise micrometer-range distance measurements—even on challenging surfaces

对于用户而言,测量精度和可重复性是该传感器的关键优势。“确保测量偏差最小化的关键在于新开发的三角测量法及其高性能评估算法,”SICK 战略产品经理 Michael Kiss 表示,“这使得 OD200 不仅是研究机构的理想工具,更能为强反光、深色及不规则表面的测量提供可靠的解决方案。"

OD200 的可靠性和可重复性在很大程度上也得益于经过优化的光学系统。“我们进一步优化了该系统的光点几何形状和均匀性以及环境光抗扰度。相较于市场标准设备,该设计减少了因误测和信号缺失引起的干扰。这意味着更少的停机时间、更少的调整和维护工作以及更高的生产率。” 

激光距离传感器
通过便捷可靠的距离测量提高生产率
OD200

OD200 凭借微型外壳和常规连接选项,能够轻松集成到电池堆设备中,无需进行大量设置和调整工作。自试运行以来,该传感器简便快捷地测量电极堆高度且可重复测量。

 

 

更多文章

用于电池生产的创新传感器解决方案:深入了解电池电芯生产

阅读更多

电动汽车奔腾前行:通过电池叠片提高吞吐量

阅读更多