Asseco CEIT 自动驾驶车辆——整体配备智能传感器

2022-7-5

生产和内部物流相辅相成,共同成长。随着自动化和数字化的不断进步,这两个此前被严格划分开的独立领域走上了共同成长的道路。移动平台、AGV(自动导航车)和移动机器人在这里发挥着关键作用。作为长期合作伙伴,技术专家 Asseco CEIT 十分信赖 SICK 的传感器解决方案。如今,CEIT 再次依靠 SICK 的专业安全知识开发其新型 AGV(自动导航车)。

Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro
Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro

Asseco CEIT, a.s. 是一家创新型技术公司,在技术和流程创新、工业自动化、数字化和优化以及企业内部智能物流领域提供整体解决方案。公司拥有专属的研发中心,致力于提高工业企业的生产率、效率和竞争力。Asseco CEIT 总部位于斯洛伐克,并在欧洲成功运营。其客户包括大型工业企业,尤其是汽车、机械工程、化学和电气行业的企业。自 2017 年以来,Asseco CEIT 一直是国际 Asseco 集团的一份子。

“我们首批使用 SICK 组件的自动 AGV(自动导航车)设备是 FTS500 和 FTS1300 牵引车,我们在处理斯洛伐克大型汽车制造商的业务时就使用了它们”,在 Asseco CEIT 负责研究和概念开发的 Rastislav Tribula 说道并补充道:“从那时起,具有轮廓或激光导航功能的更加现代化的新一代 AGV(自动导航车)诞生了。在 Asseco CEIT 的每台自动智能 AGV(自动导航车)设备中都能找到 SICK 组件的身影,与 SICK 的出色合作以及组件的质量对此起着决定性作用。”

The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.
The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.

 

SICK 的 AGV(自动导航车)安全解决方案:可靠、高效、可模块化扩展

SICK 的移动平台解决方案组合使 Asseco CEIT 能够轻松实现轨迹导引、导航、定位、环境监测、安全性货物搬运。从小型自主运输系统到 AGC(Automated Guided Cart,自动导引运输车),再到专用自动导引系统(Automated Guided Vehicle,自动导航车),SICK 的传感器解决方案涵盖了自动控制车辆的所有领域。其范围包含高成本效益的解决方案(如轨迹导引和简单的防撞),以及全部通过认证的安全解决方案和集成轮廓定位。

Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.
Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.

 

智能安全系统:使用 Safe EFI-pro 进行快速、安全的数据交换

多年来,Asseco CEIT 一直将 S300S300 mini 系列与继电器模块结合使用,以利用安全激光扫描仪实现车辆的安全防护。彼时便已经集成了来自增量型编码器 DFS60 的动态信号,用于调整扫描仪的监控区域。这些年来,还增加了借助 2D LiDAR 激光扫描仪3D 机器视觉的其他防碰撞解决方案。随着市场对安全和定位的要求越来越高,Asseco CEIT 决定针对 SICK 新的独特解决方案制定自己的产品组合:安全系统 Safe EFI-pro System增量型编码器 DFS60非接触式安全开关 IME2S 相结合。

增量型编码器
分辨率高、可编程的增量型编码器,适用于高要求应用
DFS60
安全开关
用于位置监控的圆柱形感应式安全开关
IME2S
安全激光扫描仪
可靠的安全激光扫描仪 - 理想的智能
microScan3
安全系统
高效协作中的安全联网
Safe EFI-pro System

 

快速轻松地连接网络中的系统组件

借助安全系统 Safe EFI-pro,可以实现自动控制的叉车、机器人和其他高要求应用的智能安全防护。通过基于工业以太网的网络技术 EFI-pro 可以在所有通信层之间迅速交换和传输安全及非安全数据。Safe EFI-pro System 将模块化安全控制器 Flexi Soft 安全激光扫描仪 microScan3 – EFI-pro 相结合。通过 EFI-pro 通信网关进行安全通信,可以快速轻松地连接网络中的系统组件。

The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.

创新的 safeHDDM® 扫描技术使 microScan3 安全激光扫描仪即使在灰尘或干扰光影响下也具有优异的可靠性,并能提供有效的测量数据。只需一台设备即可获取测量数据——不仅可用于安全目的,还可用于定位和后续导航。

多达六台 microScan3 安全激光扫描仪可以联网,以实现自适应和可靠的环境监测。每台设备提供有多达 8 个可同时监控的安全区域和大约 128 个监控事件。结合安全控制器 Flexi Soft 的 Safe Motion Control(安全运动控制)功能,可以根据自动控制车辆的速度和旋转角度,将监控事件动态调整到相应的受监测区域。

 

深度发展,加强创新能力——未来也是如此

SICK 致力于移动平台领域的一系列革命性创新,并深信将继续成为 Asseco CEIT 的合作伙伴。这不仅适用于移动平台领域,也适用于 Asseco CEIT 一同参与的专用机器的生产。作为长期合作的一部分,我们提供了咨询和培训课程。通过这种方式,SICK 和 Asseco CEIT 将在未来继续合作开发新的解决方案。

 

相关文章

保持均衡:自主式移动机器人具备理想的装运能力

阅读更多

SICK 和 SOTO:用于工业生产的新型移动机器人

阅读更多

不断前行——Fabmatics 和 SICK 使移动机器人更加安全

阅读更多

超紧凑型移动机器人优化流程链

阅读更多

移动机器人:
Move into new dimensions

无论是在生产领域、物流领域还是服务领域,机器人技术都在不断发展。适用于各类型移动机器人的传感器解决方案

了解更多