SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

167 匹配:

匹配 97 - 120 167

越来越多的工业生产企业,包括越来越多的中小型制造企业,将机器人应用视为应对行业多样化和紧迫挑战的机遇。人机协作的趋势日益明显,但所有相关参与方都需要对协作机器人应用的安全性和可靠性充满信心。SICK 在实施过程中为各行各业的用户提供支持,并通过交钥匙型产品组合提供完整的安全系统和服务,打造开放通道实现可靠生产率。... 更多内容
未来将如何运输产品和货物?我们如何以更节约资源的方式进行生产?我们如何更好地实现数据可视化,从而简化我们的日常生活和工作?24 支团队在 SICK Solution Hackathon(SICK 解决方案黑客马拉松)上向自己提出了这些问题,探究了现有的界限,并将科幻小说变成了科学事实。这些年轻的开发人员得到了黑客教练的支持——即来自 SICK、SAP、Bosch Rexroth、Trumpf、NTT... 更多内容
疫情的常态化,令客户通过展会和西克近距离面对面交流的机会大大减少。模板化的全景云上展会,为数字化市场营销赋能,让您随时随地逛展。在数字化大背景下,云展会是企业营销与选品及商务社交的场合,是紧跟时代步伐、满足客户个性化需求的重要举措之一。西克以“智能连接世界-SICK传感器综合解决方案”为主题的首届云展会,收获了众多客户的好评。... 更多内容
随着电动汽车近年来在国内的普及,传统“充电”模式较长的耗时,给不少车主带来“里程焦虑”。“换电”模式的出现大幅度改善了这类问题。 同时,“换电”也让商用车、轻卡、重卡在其应用中更节能高效。在强烈的用户诉求及“碳中和”等政策的引领下,“十四五”期间国内换电站的建设有望迎来爆发。从目前触及的应用中,可以看到其使用传感器的共性,SICK的光电、接近、激光测距、3D视觉、安全产品等都收到了较大的需求。我们将这些应用记录成如下手册与大家分享:... 更多内容
“Women in AI & Robotics”是人工智能和机器人技术领域的全球专家网络。在 SICK Solution Hackathon(SICK 解决方案黑客马拉松)上,来自该协会的五位年轻女性发挥了自己的技能和专业知识,使用先进的硬件和软件解决日常生活和行业中面临的挑战。他们是来自 16 个国家的 100 多名参与者中的一部分,这些参与者们只有 48 小时的时间来开发创新的物联网解决方案。我们采访了... 更多内容
如今,仅仅实现单个流程和生产步骤的自动化已经无法满足要求。现代生产和物流环境需要高效的整体解决方案,必须将解决方案视为一个整体。而整体解决方案则需要 HIKROBOT 和 SICK 的密切合作。作为一家全球制造商,HIKROBOT 公司拥有丰富的产品系列,包括各种机器人类型和内部开发的软件平台。该公司的机器人广泛用于各个行业,从食品工业和消费电子到汽车和制药业。通过 SICK 公司的 nanoScan3... 更多内容
运行复卷机时有哪些风险因素?芬兰家族企业 Reka Kaapeli Oy 在回答这个问题时得到了 SICK 的有力支持。在评估结束时,决定为该设备配备现代化的保护装置,从而提高其生产率。... 更多内容
机器人和自动导引系统承担着越来越复杂的任务,并从理论上保证了高可用性和生产率。但在这个过程中经常会发生故障。智能、混合以及基于不同技术传感器的整体系统提供了相应的补救措施。... 更多内容
生产和内部物流相辅相成,共同成长。随着自动化和数字化的不断进步,这两个此前被严格划分开的独立领域走上了共同成长的道路。移动平台、AGV(自动导航车)和移动机器人在这里发挥着关键作用。作为长期合作伙伴,技术专家 Asseco CEIT 十分信赖 SICK 的传感器解决方案。如今,CEIT 再次依靠 SICK 的专业安全知识开发其新型 AGV(自动导航车)。... 更多内容
Velux 代表着高品质的窗户和与之配套的配件。为了始终提供理想的解决方案,公司的软件部门开发了一个应用程序,用于实现生产和质量管理的自动化。Velux 还利用图像处理技术使制造和装配流程更加高效——得益于 SICK 的人工智能和 Deep Learning,Velux 正在进一步提升效率。... 更多内容
BASF 正在推动室内和户外区域内部物流的自动化及数字化。在瑞士 Kaisten(凯斯滕)基地,通过与合作伙伴 Stäubli WFT 和 SICK 共同开发的自动导引系统来实现。... 更多内容
这款公共汽车被称为 GACHA——一种用于公共短途交通的自动驾驶车辆。芬兰技术公司 Sensible 4 与日本消费品牌 MUJI 一起在赫尔辛基 (Helsinki) 展示了 GACHA。在各种传感器的帮助下,GACHA 能够设法避开障碍物并识别道路。... 更多内容
多年来,一提到在生产中使用机器人首先想到的是在汽车行业中遇到机器人的画面。在高高的围栏后方,巨大的机械臂正在组装沉重的车身零件。然而,机器人已经发生了变化,如今它们的任务领域十分广泛。人与机器人之间的灵活协同是机器人应用的最终目标——没有围栏,无需预编程的流程,但却始终保持安全。安全系统和服务战略产品管理主管 Fanny Platbrood 解释了做到这一点需要什么条件。... 更多内容
当 Aztro 与其长期合作伙伴 SICK 就客户在输送带上的检测问题进行商讨时,SICK 借此机会展示了一款具有市场所需功能的新型传感器。... 更多内容
未来,小型公司也将越来越关注工业机器人的自动化。位于康斯坦茨的 fruitcore robotics 公司开发了 HORST 工业机器人,用于灵活且易于实施的自动化解决方案。SICK 的安全解决方案和工业图像处理解决方案会在安全要求和大量新任务方面提供有力支持。... 更多内容
Steering Machines 的自动导航车和自主式移动机器人 (AMR) 大幅提高了工业生产力——并且,它们均使用了 SICK 传感器解决方案。两家公司携手合作,为 Comexi 的生产提供了稳定且可靠的解决方案。Comexi 是一家活跃于软包装领域、从事印刷和加工行业资产设备制造及销售的跨国公司。... 更多内容
在疫情期间,快速准确地搬运纸箱,例如卸垛和拣选,比以往任何时候都更加重要。虽然全球经济屡次面临封锁并且频繁暂停,但物流业却蓬勃发展,以满足对救生药品、疫苗和医药产品急剧飙升的需求。欧洲制药行业的一家专业物流合作伙伴需要三台高分辨率的精密机器人摄像机,用于一个卸垛系统和两个拣选系统。这家企业很快就选择了 SICK 的 Visionary-S CX,并搭配 Neadvance 的软件,构建了理想的解决方案。通过... 更多内容
自主移动机器人正在越来越多地影响着我们的日常生活:修剪绿地、打扫客厅、清洁窗户……如有需要,它们甚至可以不眠不休地工作。但是除了这些常见应用之外,MetraLabs 的产品组合所能做到的远不止于此:作为拥有丰富实践经验的移动服务机器人专家,能够提供适合各种领域和功能需求的移动机器人。从零售业的库存盘点机器人到消毒机器人,再到用于内部物流的小型自动堆垛车,所有机型都有一个共同点:借助 SICK 的安全激光扫描仪和... 更多内容
GO BEYOND。Discovery #18 分散决策,自主执行:IO-Link 为以简单且低成本的方式将智能传感器的功能范围用于自动化铺平了道路。在此背景下,AHS/AHM36 系列新型绝对值编码器配备了 IO-Link 接口。这意味着现在可以使用更多功能——例如诊断数据,如温度和运行时间以及可配置的输入和输出引脚。所谓的智能任务能够直接处理传感器中的数据,并为 SICK 的功能扩展传感器系列开辟新的应用可能性。... 更多内容
鲜有填补空白者能够如此创新:通过新的SOTO,机器人技术公司 Magazino 开发了一个供应链机器人,用于以前没有自动化的生产中间区域。同时在与 SICK 的合作中,设计了一个用于生产线装配的移动机器人。这场革命将在汽车制造和许多其他行业大显身手。... 更多内容
又到了一年中的平静时光......对吗?... 更多内容
75 年来,SICK 从德国南部的一家小公司发展成为拥有 10,000 多名员工的全球企业。SICK 如何维持全球网络与本地节点之间的平衡?公司的全球化对其文化和价值观有什么影响?企业文化如何支撑起“内部”的全球化?... 更多内容
Sick 博士如果仍在世,将有111岁高龄,并且总是紧跟时代脚步——致力于通过技术进步造福人类。今年,我们庆祝公司成立 75 周年。公司深厚的历史底蕴不断激励我们努力塑造更美好的未来。... 更多内容
SICK 数字化制造主管 Fabian Schmidt 解释了对他来说,“成长性思维”、有意义的数字化和已实现的价值主张是如何联系起来的。... 更多内容

匹配 97 - 120 167